This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B-Q1:关于实际温度范围。

Guru**** 2970110 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832-SP, LMK05318B, LMK5B33414, LMK5B33216, LMK5B12212, LMK5B12204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1511219/lmk05318b-q1-regarding-the-actual-temperature-range

器件型号:LMK05318B-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LMK04832-SP、 LMK05318B、 LMK5B33414、 LMK5B33216、 LMK5B12212、LMK5B12204

工具/软件:

尊敬的团队:  

请参阅随附的图像。

随附的图像显示以下器件型号的温度在产品页面中显示为-40至125°、但在数据表中提供了-40至105。 应该遵循哪一个以及它真正支持的范围

请提供澄清。

谢谢。此致、  
Maharajan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maharajan P:

    感谢您提请我注意此问题。 我们会更正产品页面。

    工作温度为-40至105°C

    125°C 是指允许的最高结温。 数据表的这一部分提供了更多信息:

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jennifer:  

    感谢您的答复、  

    是否有任何 具有相同功能、工作温度范围为-40°C 至125°C 或-55°C 至125°C 的备选器件?
    请尽快回复、  

    谢谢。此致、  
    Maharajan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maharajan:

    根据上一个主题、我们有 LMK04832-SP 抖动清除器、可支持-55°C 至125°C 的温度范围

    e2e.ti.com/.../lmk5b12212-lmk5b12212-regarding-temp-range-alternate

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jennifer:

    但您建议的部分是抖动清除器、但我们现在讨论的部分是具有 PTP 和 SyncE 的网络同步器

    请仔细研究一下。 并尽快答复。

    谢谢。此致、  
    Maharajan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maharajan P:

    如果您需要 PTP 和 SyncE 支持、则 LMK05318B/LMK5B12204或 LMK5B33216 LMK5B33414/LMK5B12212是可从 TI 产品系列中使用的网络同步器。 不过、它们的工作温度不能超过85°C。

    此致、

    Jennifer