This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2694EPEVM:reg -内部振荡器器件型号

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1512573/lmx2694epevm-reg---internal-oscillator-part-number

器件型号:LMX2694EPEVM

工具/软件:

尊敬的团队:

我使用 LMX2694- EVM 模块来验证12GHz 下的相位噪声。

包含基准的内部振荡器" Y1" 不在用户指南中提供、请分享要在内部振荡器频率下使用的器件型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkat:

    振荡器的尺寸为5mm x 7mm、我们对器件型号没有偏好、您可以从市场上找到合适的器件。 选择标准基于您的系统相位噪声要求。  

    如果您没有特定要求、请选择 LVDS 输出振荡器、请按照用户指南中的表4修改电路板。