This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1104:LMK1C1104DQFR VDD = 1.8V V/tramp

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1514706/lmk1c1104-lmk1c1104dqfr-vdd-1-8-v-v-tramp

器件型号:LMK1C1104

工具/软件:

尊敬的团队:

可以提供 LMK1C1104DQFR VDD = 1.8V V/tramp 范围? 原因数据表 仅适用于3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  
    对于1.8V、请遵循相同的范围。  

    此致、  

    Vicente