This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1D2102:EN 引脚说明

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1D2102, LMK1D1208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1515089/lmk1d2102-en-pin-clarification

器件型号:LMK1D2102
主题中讨论的其他器件: LMK1D1208

工具/软件:

您好!

LMK1D2102数据表表表9-1 "输出控制表"指出、当 EN 为0时:时钟输出 禁用所有输出(静态"0")

是否说所有 OUT 引脚都将被驱动为低电平?  (即 OUT0_P 和 OUT0_N 都将被驱动为低电平)?

还是说对于每个 OUT 对、OUT_N 将被驱动为高电平、OUT_P 将被驱动为低电平?

我对 LMK1D1208的 IN_SEL 引脚有相同的问题。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JC:  
    正确、两个差分对内(_P 和_N)都将为静态低电平。  

    此致、  

    Vicente