This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B33216:哪个编程器可用于对此 IC 进行编程?

Guru**** 2972650 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK5B33216, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1514944/lmk5b33216-which-programmer-can-be-used-to-program-this-ic

器件型号:LMK5B33216
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

工具/软件:

您好的团队、

这是代表客户发布的。

1、TI 具有许多编程器器件。

我想知道哪个编程器支持对 LMK5B33216系列芯片进行编程。

我目前找到了 USB2ANY 和 GUI TICS Pro。 几年前我们使用了这个程序员。 但是、它不支持通过 CMD 线路操作来执行程序和验证。

因此、我想知道是否有任何其他程序员可以对该 IC 进行编程。 也可以使用任何支持 I2C 协议的 TI 编程器吗? 例如、USB_USB_ Interface_Adapter?

2、

我们的客户希望使用 USB2ANY 通过将命令插入其他命令来执行 LMK5B33216。 因此、我们想问该编程器是否支持在不使用图形用户界面(GUI)的情况下通过 CMD 线路执行编程和验证。 谢谢你。

此致、

Lydia