This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B-Q1:LMK05318B-Q1:1PPS 支持

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1514233/lmk05318b-q1-lmk05318b-q1-1pps-support

器件型号:LMK05318B-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

我们将设计一个使用 LMK05318B-Q1实现网络同步的系统。 我们打算将所有输出时钟同步到连接到 DPLL 输入的传入1PPS 信号。

您能否说明 LMK05318B-Q1的哪个引脚应该用于1PPS 信号输入?

您能否识别为本机振荡器时钟指定的引脚?

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Esakki:

    1PPS 输入用于 PRIREF 引脚。 我正在更新数据表、以阐明 SECREF 不应用于1PPS。

    本地振荡器必须路由至 XO 输入引脚、并且必须满足此电子表格中注明的频率和精度:

    e2e.ti.com/.../5078.1pps-phase-detection-calculator.xlsx

    路由到 XO 输入的低频和高精度 TCXO (例如12.8 MHz +/- 2.5ppm)可确保1PPS 相位检测器可以正确地验证输入。

    有关相位检测器的更多详细信息、请参阅前面的文章:

    https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-timing-internal/f/clock-timing---internal-forum/1500646/lmk05318b-q1-generating-1pps-signal/

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jennifer:

    感谢您的支持!

    我无法访问您共享的链接、请检查一次。

    共享链接:

    https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-timing-internal/f/clock-timing---internal-forum/1500646/lmk05318b-q1-generating-1pps-signal/

    此致、

    Esakki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Esakki:

    抱歉、我没有意识到我共享了一个 TI 内部链接。 以下是我想要分享的关键信息:

    ""

    • 1PPS 输入的验证主要取决于 XO 输入频率和1PPS 输入之间的误差。 1PPS 输入信号使用相位验证检测器进行验证、该检测器检查输入信号的边沿。 检测器在 XO 输入的时钟周期计时、其最大计数器值为63。 我随附了一个电子表格、可帮助您确定您的 XO 输入和1PPS 输入设置是否因频率误差而有效。
      • (请参阅1pps 计算器电子表格)
    • 根据数据表、XO 输入频率必须与 VCO1频率具有分数关系、以避免输出上出现整数边界杂散(IBS)。 可以接受19.2MHz 或12.8MHz 的 XO 频率。
    • 我们已经完成了大多数使用12.8MHz XO 输入频率进行的1PPS 测试。 XO 输入频率越低、意味着允许 XO 输入频率误差越大、如计算器中所示:
    • XO 输入频率越高、意味着允许的频率误差就越小:

    ""

    此致、

    Jennifer