This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:LMX2820

Guru**** 2782605 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1514322/lmx2820-lmx2820

器件型号:LMX2820

工具/软件:

尊敬的团队:

我正在使用 LMX2820 PLL 通过 从 TCXO 导出的100 MHz 基准频率生成各种输出频率。 假设已经解决了电源纹波和开关频率注意事项、如果您可以提供建议的 TICS Pro GUI 配置设置来实现出色的杂散性能、我将不胜感激。

感谢您的支持。

频率带宽1:  

15920MHz

15940MHz

15960MHz

15980MHz

频率带宽2:  

14240MHz

14540MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamshi:

    这些都是分数通道、最近的分数杂散频率处于5MHz 偏移处。  

    建议使用较小的电荷泵电流来减少杂散。 缺点是环路滤波器带宽有限、因此带内相位噪声会更高。

    可以从 PLL_NUM = 1000开始、如果杂散太大、请尝试 PLL_NUM = 12345678。