This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:Renesas 替代产品

Guru**** 2979750 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK61E2, LMK05318B, LMK5B33414, LMK3H0102, LMK6P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1514136/lmk05318b-renesas-replacement

器件型号:LMK05318B
主题中讨论的其他器件: LMK5B33414、 LMK3H0102、LMK6P、LMK61E2

工具/软件:

您好的团队、

我的客户 现在使用8A34002E-000NLG8进行设计。

我是否可以知道 LMK05318B 是否可以取代 Renesas?

我们是否有替代 ICS83PN156DKILFT 的解决方案?

https://www.mouser.com/datasheet/2/698/REN_ICS83PN156I_DST_20160304-1997876.pdf

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roger:  

    对于 8A34002E-000NLG8、LMK05318B 应该是一个具有竞争力的替代产品。 如果他们需要2个以上的 DPLL 输入、那么 LMK5B33414 也是一个选项。

    他们是否计划使用 8A34002E-000NLG8作为固定频率参考? 还是需要在系统中动态更改频率? 此外、您知道 是否有任何抖动要求?

    如果他们需要固定频率基准、LMK6P 可能非常适合。 该器件在12KHz -20MHz 集成范围内具有更好的 RMS 抖动、并且采用更小的封装尺寸(3.2mm x 2.5mm 和2.5mm x 2.0mm)。 如果用户需要在其系统中对频率进行重新编程、则可以考虑使用 LMK3H0102或 LMK61E2、它们可通过 I2C 进行编程。  

    此致、  

    Connor