This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:编程相关问题

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1513655/lmk04832-programming-related-question

器件型号:LMK04832

工具/软件:

您好团队:

我对 LMK04832编程有疑问。

  • 设置某些寄存器时、LMK04832是否需要等待时间?
    例如、设置某些特定寄存器后、需要10ms 的等待时间、以此类推。
  • 设置寄存器时、是否对一个寄存器组和另一个寄存器组之间的间隔时间有任何要求?

我认为没有此类要求、因为数据表中没有说明、但希望与您的团队再次确认。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Taketo-San、  

    写入时只需要延迟2ms 的位  
    0x140 VCC_LDO
    PLL2 N 分频器的0x168 LSB
    使用内部 VCO 和使用 autocal (即"Cal Disable")未设置为零。  

    此致、

    Vicente