This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832-SP:LMK04832-SP 的寄存器频率规划

Guru**** 2972490 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832-SP, LMK04832-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1515683/lmk04832-sp-reg--frequency-planning-for-lmk04832-sp

器件型号:LMK04832-SP
主题中讨论的其他器件: LMK04832-SEP

工具/软件:

尊敬的先生:

在我的应用程序中、我使用 LMK04832-SP 器件。 在 LMK04832-SP 数据表中、没有有关 频率规划的数据。

但是、在查看 LMK04832-SEP 数据表时、 给出了用于频率规划的以下数据。

是否也建议在 LMK04832-SP 器件中遵循此建议?

然后在 LMK04832-SP 中、如果我以不同的频率连接 CLKOUT4、CLKOUT6和 CLKOUT7、输出中会出现什么问题。

此致、

文卡特拉伊五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Venkatraj、  
    是的、您可以遵循频率规划建议。  
    此外、应记住物理引脚位置、并使相同的时钟彼此靠近以防止 XTALK。  
    如果在各种输出频率下运行、则应考虑输出电源之间的隔离。  

    P.S.同样适用于4832 ^

    此致、  

    Vicente