This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630:负电压应用

Guru**** 2980980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1513429/lmr33630-negative-voltage-application

器件型号:LMR33630

工具/软件:

您好、

我使用 webench 工具查找  LMR33630可以设计用于 Vin12V 至-12V 输出、如以下原理图所示。

1.以下原理图是否适用于-12V 设计? 需要注意什么?

2.对于 PG 引脚拉高电压、可以使用正3.3V 吗?

e2e.ti.com/.../WBDesign227.pdf

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff

    感谢您的问题。 我会回到您的身边。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、

    LMR33630无法用于-12V 设计。  输入电压范围:3.8V 至36V、输出电压范围:1V 至24V。有关更多详细信息、请参阅以下数据表。

    LMR33630SIMPLE 开关Registered3.8V 至36V、3A 同步降压转换器数据表(修订版 F)

    谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Naresh、

    有、但为什么 webench 可以创建  LMR33630负电压原理图? 是系统问题吗? 谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将研究 Webench 问题并进行必要的更正 Jeff。

    但 LMR33630不适用于-12V 设计。

    谢谢。此致、