This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2694-SEP:有关 PLLattinum Sim 工具的问题

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2694-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1515622/lmx2694-sep-questions-about-the-pllattinum-sim-tool

器件型号:LMX2694-SEP

工具/软件:

您好、我是以下组的成员。

我对贵公司设计的 PLLattinum SIM 工具有疑问。

如下图所示选择器件(LMX2694-SEP)后、在设置环路滤波器值时、SNR 值为-46.8dBm。

我从 File⇒Save Design 中保存了该设置。
打开 File⇒Load Design 文件后、SNR 值已更改为-48.1dBm。
环路滤波器常数未改变。
请告诉我 SNR 发生变化的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naohiro-san:

    这似乎是该工具的错误。  

    每次加载设计时、VCO 范围都不正确。

    将 VCO 内核从 VCO1 -> VCO2 -> VCO1切换、然后每次恢复正常。

    我会让开发人员知道这个问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Noel Fung

    所以有一个错误。 我懂了。
    只需确认、在查看加载设计文件后、当您将 VCO 内核从 VCO1→VCO2→VCO1更改为正确的值、是吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naohiro-san:

    由于 VCO 频率范围发生变化、我相信加载了错误的 VCO 内核。 切换磁芯后、该工具使用正确的磁芯进行计算并返回原始抖动和 SNR。