This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04826:PLL1无法锁定

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1516468/lmk04826-pll1-cannot-be-locked

器件型号:LMK04826

工具/软件:

这是我的配置。 目标是使用 LMK04826消除抖动。 供电后、LMK04826无法锁定、且输出频率围绕99.9997MHz。 我想问一下需要调查哪些问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有两件事立即让我脱颖而出:

    1. LMK04826上的10MHz 输入可能不符合最小压摆率要求、尤其是在10MHz 是正弦波输入时。 最小输入转换率为0.15V/ns、而10MHz 正弦波在3.3Vpp 输入下只能实现2π Ω* 10MHz * Vpk =约0.1V/ns。 确保满足最小输入压摆率后再继续。
    2. 我在 PLLatinum Sim 中看到 Kvco 已设置为25Hz/V 这是一个非常窄的调谐范围。 您是否使用 可调 OCXO 或 TCXO 作为 PLL1 VCO? 基准和 VCO 之间的 PPM 误差是否足以防止在调谐范围内锁定? 您 可以测量 CPout1引脚上的电压、并根据 该引脚在电源轨上是否饱和以及如果是、是否到达哪个电源轨、这可能会告诉您该问题有什么用处。

    我认为不太可能出现的其他几种可能性:

    • 电荷泵极性对于 VCO 的调谐斜率是否正确? 通常情况下、正值是正确的、但可以快速仔细检查。
    • OSCout 是否干扰 OSCin? 特别是对于具有未端接负载的 LVCMOS、容易受到单端 OSCin 的影响、可能会有一些噪声从 OSCout 耦合到未使用的 OSCin 引脚上。 您可以尝试将 OSCout 断电、看看这是否产生了影响。
    • 它是否在 EVM 上进行了测试? 如果是、是否已移除板载122.88MHz VCXO 的电源? 这也可能会向 OSCin 布线注入串扰。