This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B-Q1:具有1PPS 同步功能的 PLL

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1515109/lmk05318b-q1-pll-with-1pps-synchronization-capability

器件型号:LMK05318B-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

我们正在为需要的系统寻找锁相环(PLL)解决方案 与外部1PPS 信号同步 并生成相应的1PPS 输出。

以下规格是必需的:

1)工作温度: PLL 必须在的整个环境温度范围内保持运行完整性 -40°C 至+105°C。

2)配置方法: PLL 的配置应完全通过实现 硬件引脚模式 。 禁止使用外部 SPI/I2C 接口或片上 EEPROM。

此致、

Esakki。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Esakki:

    我们没有1PPS IN 和1PPS OUT 的预编程器件。

    您能否详细说明一下禁止片上 EEPROM 的原因? 我们的许多客户与第三方合同制造商合作、对 LMK05318B-Q1等器件的 EEPROM 进行预编程。 与第三方进行预编程是否是一种可行的解决方案?

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jennifer:

    我们将使用 LMK05318B-Q1 PLL 芯片设计一个系统。 我们的目的是在实验室环境中使用外部主机编程器对片上 EEPROM 进行一次编程。 在此初始编程之后、我们要求 PLL 自主运行、每次上电时仅从其内部 EEPROM 加载所有配置设置、而无需任何进一步的外部通信或重新编程。

    我们谨确认 LMK05318B-Q1完全能够支持这种运行模式。 具体来说、我们能否可靠地期望芯片:

    • 是否在上电时自动从 EEPROM 加载整个配置数据?
    • 在初始 EEPROM 编程后完全独立运行?

    我们已经查看了数据表并认为 LMK05318B-Q1是合适的、但请确认这种单编程方法与芯片的预期功能一致。

    此致、

    Esakki。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Esakki:

    感谢您的澄清。

    我确认寄存器始终从 EEPROM 加载、如数据表中的启动序列所示:

    从 EEPROM 加载会自动进行、从而使器件能够针对系统内编程不可用的应用独立运行。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jennifer:

    感谢您的确认。

    此致、

    Esakki。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Esakki:

    我很乐意提供帮助。 如果您还有其他问题、请创建新主题。 我正在关闭此帖子。

    此致、

    Jennifer