This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:单频带问题

Guru**** 2970540 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1511915/lmx2595-single-frequency-band-problem

器件型号:LMX2595

工具/软件:

RF-OUT 上拉宽带阻抗的敏感程度如何?

我有一个用于校准的设计、它使用 LMX2595的完整范围。 我们有一个不起作用的特定频率范围。 它们约为2.5GHz。 我们认为、问题可能是输出上拉的阻抗问题、在这种情况下发生谐振、导致 RF-OUT 引脚和电源轨之间的隔离骤降。

我们使用了高频陶瓷电阻器和小电感器来进行偏置、但这并没有解决问题。 我正在考虑更改滤波电容器和铁氧体的位置、以查看频率是否在移动。

我们将演示 PCB 作为参考设计、并看到陶瓷上拉电阻器看起来手动置于奇数角度。 射频输出引脚是否有任何需要设计的特别之处?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    您是说器件无法锁定在2.5GHz 频率下吗?

    您是否使用了无辅助(自动) VCO 校准? 您对以下寄存器进行了什么设置?

    VCO_DACISET_STRT

    VCO_SEL

    VCO_CAPCTRL_STRT

    如果降低输出功率设置、会有帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在测试过程中、我们发现任何超过2.5GHz 的频率都可以正常输出。 而2.46至2.50 GHz 之间的频率存在宽带噪声。

    我们更改了软件、使不同 VCO 分频数之间的切换频率开始变低。 我们过去一直保持(随着频率的增加) 6分频直到2.5GHz、现在我们在 超过1.85GHz 时立即使用4分频。 IC 似乎希望以10G 除以4而不是15G 除以6运行得更好、尽管两者都应该合法。 此外、需要6分频来获得1437.5 MHz 和1875 MHz 之间的任何频率、它会执行该操作。

    我们注意到一些频段重叠、而另一些频段是直接开关、我们不知道在选择频段时是否有任何"指导原则"。

    首选较小的分压器、首选除以2的功率、有些是否需要较高的功率、因此我需要密切观察电源输入电压?

    侧注; 这就是我的另一个问题上发生的情况、VBUF 在滤波后微不足道、启用第3个输出分压部分所增加的电流使该电压过低。