This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B-Q1:基准输入特性(PRIREF、SECREF)输入压摆率 dV/dt 值的含义

Guru**** 2973020 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1516173/lmk05318b-q1-reference-input-characteristics-priref-secref-input-slew-rate-dv-dt-value-meaning

器件型号:LMK05318B-Q1

工具/软件:

您好 TI

 数据表的第10页中有基准输入特性(PRIREF、SECREF)要求、并  0.5V/ns 在注释(14)中说明了输入压摆率的最低建议要求。

Q1:如果现在的输入电压电平为1.8V、这是否意味着1.8V 电压电平的上升时间等于1.8V/VCC=3.6ns 0.5V/ns?

Q2:这是否意味着输入 PRIREF/SECREF 的1.8V 电压电平的最短上升时间要求正确地为3.6ns?

<

参数 测试条件 最小典型值最大值 人员
dV/dt         输入压摆率(14)                                         0.2 0.5 V/ns

(14)为了满足本数据表后续部分列出的抖动性能、需要使用最低建议压摆率
输入时钟为0.5V/ns。 随着时钟输入压摆率降低、相位噪声性能开始下降。 不过、该器件
并在压摆率降至所列的最小值时正常工作。 与单端时钟相比、差分时钟(LVDS、LVPECL)为
由于共模噪声抑制、在较低压摆率下不易受到相位噪声性能下降的影响。 此外、TI
建议对差分时钟使用尽可能高的压摆率、以便在器件上实现出色相位噪声性能
配置。

>

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI

    添加另一个问题:

    问题3:能否帮助解释 下表中 PRIREF_CMOS_SLEW 位的含义?

    问题4:  振幅检测器模式和 CMOS 振幅检测器模式之间有何区别?

    1.33 R45寄存器(地址= 0x2D)[复位= 0x3]
    R45如表1-35所示。
    返回到
    汇总表。
    表1-35. R45寄存器字段说明

    位 字段中 参数 复位 说明
    7:5. 保留 R 0x0 保留
    4. 保留 R/W 0x0 保留
    3. SECREF_CMOS_SLEW R/W 0x0 SECREF 输入缓冲器压摆率
    0x0 =选择振幅检测器模式
    0x1 =选择 CMOS 振幅检测器模式
    2. PRIREF_CMOS_SLEW R/W 0x0 PRIREF 输入缓冲器压摆率
    0x0 =选择振幅检测器模式
    0x1 =选择 CMOS 振幅检测器模式
    1. SECREF_BUF_MODE R/W 0x1 SECREF 缓冲器模式。
    0x0 =将交流缓冲器迟滞设置为50mV 或启用直流缓冲器
    驱动器
    0x1 =将交流缓冲器迟滞设置为200mV 或禁用直流缓冲器
    驱动器
    0 PRIREF_BUF_MODE R/W 0x1 PRIREF 缓冲模式
    0x0 =将交流缓冲器迟滞设置为50mV 或启用直流缓冲器
    驱动器
    0x1 =将交流缓冲器迟滞设置为200mV 或禁用直流缓冲器
    驱动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    输入时钟的建议压摆率为0.5 V/ns、这意味着 t_rise/fall 为3.6ns。 如果使用更快的压摆率(> 0.5 V/ns)、上升/下降时间可小于3.6ns。 由于压摆率限制在0.2 V/ns 下、因此最慢的上升/下降时间为1.8V/1.8V 0.2V/ns =最大9ns

    xxxREF_CMOS_SLEW 有两种模式:振幅检测器模式和 CMOS 压摆率检测器模式。

    在振幅检测器模式下、如果信号摆幅高于所选阈值、则将基准视为有效。

    在 CMOS 压摆率检测器模式下、检测方法可以是压摆率检测或 VIH/VIL 检测。

    对于压摆率检测、输入压摆率必须快于0.2 V/ns。 对于 VIH/VIL 检测、输入高电平必须高于1.8V、低电平必须低于0.6V

    振幅检测模式不能用于小于5 MHz 的基准频率。 如果基准频率高于5 MHz、则建议对差分输入使用振幅检测模式、对于单端输入、建议使用 CMOS 压摆率检测模式。 如果输入摆幅过低(例如、LVDS 电压摆幅为400mV、与振幅检测模式的最小阈值相比非常边际)、则可以禁用振幅检测器。

    -莱利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Riley

    VIH 电压是否有一些裕度、正确吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    它不应超过2.6V。 如果您使用3.3V LVCMOS、则可以添加分压器、如下所示:

    -莱利