This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00105:OSCIN 工作确认

Guru**** 2992350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1516361/lmk00105-oscin-working-confirmation

器件型号:LMK00105

工具/软件:

TI 团队大家好、

我们已经使用 OSCIN 引脚作为 LVCMOS 单端输入。 我们选择它是为了实现同步目的。 我们有以下几个问题:

1:CLKOUT2和 CLKOUT4之间的输出偏斜是多少?  
2 :在本例中 、输入将是一个具有特定时间跨度的3到5个脉冲。 希望输出引脚复制输入信号。
2 -数据表提到 OSCIN 引脚可用作单端信号的输入、因此在选择 b/w 正常输入和振荡器输入时、是否以电气方式提供了任何内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    1.25ps (最大值  

    2.是的,这是一个缓冲区,输出将是输入信号的副本。  

    3.请注意、也可以在 CLKIN 上使用单端输入时钟、这可以实现更好的性能。  
    OSCin 引脚主要用于驱动 XTAL。  

    此致、

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Vicente、

    感谢您的回答。

    由于我们使用3V3 LVCMOS 信号、并且数据表显示 CLKIN 引脚的输入最大为2Vpp、因此是否需要进行电平转换?

    此外、数据表建议在此引脚处采用差分输入、表明信号端输入性能降低了本底噪声和抖动。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    CLKIN 允许3.3V 信号。

    出于第二个原因、始终建议使用差分输入而不是 SE 输入。 如果 SE 信号是正弦波、则压摆率会成为一个更大的问题

    LVCMOS 通常具有良好的压摆率(方波)

    此致、

    Vicente