This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03033CEVAL:LMK03033CEVAL

Guru**** 2968930 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03318, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1516971/lmk03033ceval-lmk03033ceval

器件型号:LMK03033CEVAL
主题中讨论的其他器件:LMK03318、 LMK04832

工具/软件:

我们考虑了我们涡流测试电子产品的新计时解决方案:抖动清除器。

我认为、 LMK030xxC 评估板可以快速简单地与评估板进行比较。

思路是、如果我们的系统使用和不使用抖动消除器、看看性能会发生什么变化。

将 TI 评估板与 OR 系统的核心相结合、并在发生抖动时更改评估板内部

使用或不使用清洁剂(不更换任何电缆)。

是否可以在不移除抖动的情况下使用抖动移除评估板?

您的。

Holger  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Holger、

    您需要多少个输出? 您需要什么时钟(频率和格式)? 此应用的目标抖动是什么? LMK03318或 LMK04832等其他器件可能更合适。

    谢谢、

    Kadeem