This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1T34:时钟缓冲器1.35V

Guru**** 2560700 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1T34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1516768/sn74aup1t34-clock-buffer-1-35v

器件型号:SN74AUP1T34

工具/软件:

我使用3.3V 振幅的25MHz 精密时钟源。

我有 FPGA 设计、此时钟应输入到存储体1.35V。

时钟输入到 FPGA 内的 PLL、用于 DDR3 IP 设计。  

我当时正在寻找时钟缓冲器、但没有发现任何在1.35V 电压下工作的电压。  

我是否可以使用简单的 SN74AUP1T34缓冲器/电压转换器 、或者会进入抖动错误?  

我担心上升/下降时间问题(根据 DS、时间很长)  

你有更好的建议吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gleb、

    由于该器件没有抖动参数、因此很难判断 SN74AUPT34是否合适。 我们的大多数电平转换器都没有偏斜/抖动参数、唯一的例外是 TXV0108

    我建议对该器件进行采样、看看它是否符合您的系统要求。

    此致、

    Josh