This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMKDB1204:LMK3H0102A001RERR+ LMKDB1204REXR

Guru**** 2561980 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK3H0102, LMKDB1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1513042/lmkdb1204-lmk3h0102a001rerr-lmkdb1204rexr

器件型号:LMKDB1204
主题中讨论的其他器件:LMK3H0102

工具/软件:

您好、

如果我们在以下方框图中应用 LMK3H0102A001RERR + LMKDB1204REXR。

请帮助验证下面的方框图和真值表是否正确。 谢谢你。

CLKIN_SEL_tri

OE0#

OE1#

OE2#

OE3#

多路复用器输入

多路复用器输出

主机模式

高电平

GND

GND

GND

GND

CLKIN1

CLK0/CLK1/CLK2/CLK3

8L 共模(器件模式1)

驱动至低电平

GND

GND

H 或 X

H 或 X

CLKIN0

CLK0/CLK1

8L SRIS 模式(器件模式2)

高电平

GND

GND

H 或 X

H 或 X

CLKIN1

CLK0/CLK1

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    我邀请了我们的缓冲器专家进一步讨论、但对于 LMK3H0102 OPN、我建议将 LMK3H0102V33RERR 用于3.3V 电源、或将 LMK3H0102V18RERR 用于1.8V 电源。

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:

    谢谢、请告知我此应用程序是否有效。

    我将检查是否可以更改电源。

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  
    我请注意、LMKDB1204不是双向的。  
    我看到 LMKDB1204的 CLK2被路由回外部主机、它似乎与 CLKin0具有相同的路径。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    我们知道 LMKDB1204不是双向的。 不过、在我们的应用中、我们需要使用相同的路径通过多路复用器 CLK1将来自 CLK GEN 的100 MHz 信号输出到外部主机。

    请帮助验证以下两种场景中黄色突出显示的反馈路径对于 LMKDB1204是否可行。

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  
    输出不能成为输入。  

    在此图中、外部主机时钟似乎正在路由到输出。 如前所述、该器件不是双向的。  
    这就是我从箭头方向所理解的。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    您能否确认 LMK3H0102 (时钟发生器)是否允许独立控制 OUT0和 OUT1?

    如果是、是通过 I2C 还是 OTP 模式进行控制? 您能否提供有关如何进行控制的详细信息?

    如果没有、是否有其他元件可以满足此要求?

    (先决条件是时钟必须支持 PCIe 第5代并能够在 CC 和 SRIS 模式之间切换。)

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    LMK3H0102可具有自定义编程、允许分别通过字段 SEPARATE_OE_EN 通过引脚1和引脚2独立控制 OUT0和 OUT1。 或者、可以通过 I2C 通过字段 OUT0_EN 和 OUT1_EN 单独控制它们。

    谢谢、
    Kadeem