Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, LP-XDS110
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LP-XDS110 Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH
工具/软件:
使用UniFlash 9.1. 0软件进行软件激活、出现如下报错。尝试重装软件、现象一致、相同硬件在另外一台电脑上可以正常使用。
[错误] C28xx_CPU1:连接到目标时出错:(错误-1015 @ 0x0)器件未响应请求。 器件可能被锁定、或者调试探针连接可能不可靠。 如果可能、解锁器件(例如、在复位模式下使用 WAIT、以及对电路板进行下电上电)。 如果错误仍然存在、请确认配置和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如下部 TCLK)。 (仿真包20.1.0.3372)