This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCVF2310-CDCVF2310-CDF EP:时钟缓冲器的辐射数据

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM7005-SP, LMK04832-SP, LMK04832, CDCLVP111-SP, LMK04832-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1516956/cdcvf2310-ep-radiation-data-for-clock-buffer

器件型号:CDCVF2310-CDF EP
Thread 中讨论的其他器件:CDCLVP111-SP、CDCM7005-SP 、 LMK04832-SEP、LMK04832-SP 、LMK04832

工具/软件:

您好、  

该时钟缓冲器是否有任何可用的辐射测试数据? TID、看到等?

我们正在寻找抗辐射 LVCMOS 扇出时钟缓冲器、而且航天级合格器件(CDCLVP111-SP)无法扇出 LVCMOS。  

谢谢!

谢谢、

SR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SR:  
    请注意、EP 或增强型塑料器件型号需经过额外的鉴定测试、在这种情况下具有-55°C 至125°C 的工作温度范围、但没有内置任何耐辐射性。  
    如果您需要 LVCMOS 输出、则只能使用 LMK04832-SP、LMK04832-SEP、CDCM7005-SP。  

    需要对 LMK04832 Hi-Rel 器件进行编程、作为缓冲器运行。  
    您的时间表是什么? 我们目前即将推出一款可满足您要求的空间缓冲器。  

    以下主题介绍了如何将 CDCM7005-SP 用作缓冲器、因为这是一些设置要求。  
    (10)我是否可以将 CDCM7005用作1:10 LVCMOS 缓冲器-时钟和计时论坛-时钟和计时- TI E2E 支持论坛

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:  

    感谢您的快速响应。 我们正在寻找采用塑料封装的时钟缓冲器(最好是 SEP、但 SP 也是可以接受的)、至少有8个输出能够分配50MHz 3.3V 电平 LVCMOS 信号。

    我们特别不希望使用陶瓷封装、因为我们的 EMS 合作伙伴没有处理此类器件的经验(因此 CDCM7005-SP 不受问题影响)。

    我们的时间表是到2025年底创建工程样片、并将于2026年第二季度/第三 季度投入生产。 您能告诉我、这是否与您还在寻找新缓冲区的时间线大致相同?  

    谢谢!

    谢谢、

    SR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sudarasan、  
    我懂了。 LMK0432-SP 不符合当时的公式、它采用了陶瓷封装。  
    另一方面、LMK04832SEP 是一种塑料封装。  

    新的空间部分可能符合您的时间表。 让我们将这次对话离线讨论日期和要求。  
    请发送电子邮件至 v-floresprado@ti.com ;我将在相应的人中循环。  

    此致、  

    Vicente