This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1110:CDCLVC1110跟踪长度条件

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1517818/cdclvc1110-cdclvc1110-trace-length-condition

部件号:CDCLVC1110

工具/软件:

尊敬的团队:

在这种情况下、如果布线长度为50cm、是否需要添加缓冲区?

  1. 信号电压:3.3V
  2. SPI:50MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Kevin:  
    这实际上取决于布局+堆叠。  

    在50MHz 时、我预计不会  有太多的信号衰减、但 LMK1C 是另一个选择。  
    我建议使用 IBIS 模型进行客户仿真。  

    此致、  

    Vicente