This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04616:低温锁定时间漂移(-30°C)

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1516363/lmk04616-locking-time-drift-at-low-temperature--30-c

器件型号:LMK04616

工具/软件:

您好:

我们将 在量产设计中使用时钟抖动清除器 LMK04616ZCR 元件。

我们观察到锁定时间与温度之间的漂移

如下图所示、我们测量了从+20°C 下降到-30°C、再到-38°C (对于1种情况)的多个温度下的锁定时间。

不同的曲线对应于我们设计中的不同配置。 LMK 配置对于所有这些曲线都保持相同。

我们计划在-40°C 上运行最终设计。 通过外推这些曲线、预计锁定时间约为70ms。 该值远高于在环境温度(+20°C)下测得的10ms。

 导致-30°C (-40°C)和+ 20°C 之间不同锁定时间的根本原因是什么?

从您的角度来看、我们的措施是否一致?

这些措施已在两个不同的设备上完成(具有不同的生产日期代码:29AZQ5W 和25AJ4VW )。 在-30°C 和-40°C 的锁定时间中、我们预计的色散水平(百分比)是多少?

感谢您的反馈、

此致、

Guillaume LUSSON

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guillaume:  

    我会将此问题转发给设计人员、看看他们会怎么说。

    锁定时间受到环境温度变化的影响并不奇怪、但我不确定我们已经表征了锁定时间随温度的变化。 事件  用户 特性是在保持连续锁定的同时可以承受的温漂-该值为145°C  

    话虽如此、相差60毫秒(是毫秒还是我们? 您分享的图表显示我们)对于50-60°C 的温差似乎很重要-可能是明显的循环滑倒的结果。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mickaël

    感谢您的反馈。

    在图表上,它是 µs (对不起,我不能得到它更清晰,当我把它附加到帖子).

    -30°C 处的曲线与50 000µs 线相交、因此是50 ms。

    "循环滑倒"是什么意思?  

    此致、

    Guillaume

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Guillame、

    PLL 的相位检测器必须跟踪到适当的相位偏移以实现锁定。 这通过向 VCXO/VCO 发送正或负电荷脉冲以适当地控制相位来实现。  

    可能会发生的情况(由于噪声尖峰较大或脉冲强度不像在低温下运行时可能发生的情况)是、相位检测器可以找到一个稳定的频率、其相位实际上是超前或滞后的周期、从而导致相位检测器需要更长的时间才能达到适当的相位。

    谢谢、

    Michael