This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028EVM:48.0048MHz 的 XO 频率

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05028EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1519390/lmk05028evm-xo-frequency-of-48-0048mhz

器件型号:LMK05028EVM

工具/软件:

您好团队:

在 LMK05028EVM 上、XO 输入是48.0048 MHz 时钟。 为什么要严格使用此类频率? 这是否需要特定应用?

非常感谢!

此致

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    只要满足以下要求、就可以使用任何 XO 输入频率:

    1. 如果使用 DPLL、则 VCO 频率和 XO 输入频率之间必须具有非整数关系。
    2. XO 输入频率处于最小和最大数据表规格范围内。
    3. XO 输入幅度在最小和最大数据表规格范围内。

    XO 输入频率越高、APLL 噪声越低、这意味着输出抖动和相位噪声性能越好。

    48.0048 MHz 符合上述要求。 您也可以改用48 MHz。

    此致、

    Jennifer