This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B12204:ICT 外部程序员

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK5B12204, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1519244/lmk5b12204-external-programmer-in-ict

器件型号:LMK5B12204
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

工具/软件:

大家好、

在 ICT 测试期间、我需要在该器件 (PCBA 级别)中进行编程: LMK5B12204

是否有任何适合使用的外部编程器、可以在 Windows 批处理命令中运行?

谢谢、

Joyz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joyz:

    我们没有一个批编程器。 但是、您可以从 LMK5B12204 TICS Pro 配置文件将 R0导出到 Rn 寄存器十六进制文件。 然后、创建一个简单的脚本以将寄存器从 R0写入 Rn 为 I2C 或 SPI 事务。

    您还可以购买一个 USB2ANY 引脚、用于在计算机(USB)和 LMK5B12204 (SPI/I2C)之间进行通信。

    链接: www.ti.com/.../USB2ANY

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joyz:

    我们没有一个批编程器。 但是、您可以从 LMK5B12204 TICS Pro 配置文件将 R0导出到 Rn 寄存器十六进制文件。 然后、创建一个简单的脚本以将寄存器从 R0写入 Rn 为 I2C 或 SPI 事务。

    您还可以购买一个 USB2ANY 引脚、用于在计算机(USB)和 LMK5B12204 (SPI/I2C)之间进行通信。

    链接: www.ti.com/.../USB2ANY

    此致、

    Jennifer