This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1D2102L:请将 LMK1D2102LRGTR 的参考设计材料发送给客户。 谢谢你。

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1D2102L, LMK1D2104L, LMK1D1208EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1518653/lmk1d2102l-please-send-the-reference-design-materials-of-lmk1d2102lrgtr-to-the-customer-thank-you

器件型号:LMK1D2102L
主题中讨论的其他器件: LMK1D2104LLMK1D1208EVM

工具/软件:

您好 TI 团队、

请将 LMK1D2102LRGTR 的参考设计材料发送给客户。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ken、  

    我们没有适用于 LMK1D2102L 的 EVM。  

    LMK1D1208EVM 可用于评估 LMK1D2104L、该器件与 LMK1D2102L 电气相同且具有更多输出。  

    通过 LMK1D1208EVM 板级配置文件发送是否足够了?  

    LMK