This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:使用部分辅助设置频率(以 KHz 分辨率为单位)

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1518996/lmx2594-set-freq-in-khz-resolution-using-partial-assist

部件号:LMX2594

工具/软件:

你(们)好  

如果我要以500kHz 阶跃的分辨率设置频率、我可以使用下面文档中提供的表吗  

简化射频合成器 VCO 校准并优化
PLL 锁定时间

如果我要从7500MHz 更改为7500.5MHz、但使用7500000KHz 更改为7500500

是否可以使用相同的公式? 就像我们更改 MHz 分辨率一样?

我是否需要使用的 寄存器多于我使用的下述寄存器? 写入顺序是否重要?

下面的书写订单是否正常?

我是否应该添加更多的注册表以提高准确性?

这是我写7500000的 顺序  

0x4E00A4   (reg_78D)
0x2B0000     (reg_43d)   我是否应该将写入2A (reg_42d)添加?
0x270001     (reg_39D)    我是否应该将写入26 (reg_38d)添加?

0x250304     (reg_37D)
0x24004B     (reg_36D)  我是否应该将写入添加到22 (reg_34D)?
0x14C848     (reg_20d)
0x11012B     (reg_17d)
0x00241C     (reg_0d)

这是我写的7500500的书面顺序  

0x4E00A4
0x2B0001      (reg_43d)   我是否应该添加写入2A (reg_42d)?
0x2700C8       (REG_39D)    我是否应该将写入添加到26 (reg_38d)?
0x250304
0x24004B     (REG_36D)  我是否应该将写入添加到22 (reg_34D)?
0x14C848
0x11012B
0x00241C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arye:

    建议安装 TICS Pro 以帮助您开发软件。

    例如、在以下配置下、要将频率从7500MHz 更改为7500.5MHz、只需更新 PLL_NUM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、我经常使用它

    我只是想知道我写入寄存器的顺序是否正常、以及我需要更好的分辨率、例如1kHz、即使用上述寄存器时我可以达到的最高分辨率是多少。 我是否需要添加附加寄存器以及何时添加? 如果我需要更改1kHz 或100Hz 等  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arye:

    分辨率= Fpd / PLL_DEN。  

    要更改频率,写入这些相关寄存器,编程序列或顺序无关紧要,但最后一个要写入的寄存器应该是 R0 ( FCAL_EN = 1)。