This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:一些问题

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1517983/lmx2594-some-questions

部件号:LMX2594

工具/软件:

您好! 关于 LMX2594的使用、有以下几个问题:

如果对于射频输出端口、我只使用一个 RFOUTAP、其余三个 RFOUTAM、RFOUTBM 和 RFOUTBP 直接以50欧姆接地?

2.是手动单通道功率还是差分功率给出 LO 输出功率?

3. VCCBUF 的电源是否可以与其他几条线路一起提供? (如果未采用差分输出)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hui:

    未使用的互补引脚应通过50Ω 端接。

    未使用的通道可以保持悬空状态。

    例如:

    所有功率测量都是单端的。  

    是、VccBuf 可以与其他电源引脚连接在一起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    以下 Pout 是否 仅适用于通道 A 输出 或 仅适用于通道 B 输出? 还是同时实现 A 和 B 输出?  

    例如、  、当使用通道 A 时、通道 B 悬空@、然后 POUTA = 2dBm。15GHz

    或者 、当使用通道 B 时、 通道 A 悬空、、则 PoutB =  2dBm。15GHz@

    或当使用两个通道时、POUTA=PoutB=2dBm。15GHz@

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaojing:

    输出驱动器彼此独立、无论另一个通道的状态如何、一个通道的输出功率都将保持不变。