This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:14GHz

Guru**** 2978030 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1517989/lmx2595evm-14ghz

器件型号:LMX2595EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2595

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们正在使用 LMX2595 EVM ,试图获得14GHz 但无法通过 GUI 获得它,你能不能请 wxact 需要更改值以获得14GHz

此致、

Purna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Purna、

    您是否能够将其锁定到 EVM 和 TICS Pro 默认7GHz 输出配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它是锁定的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Purna、

    默认配置为 VCO = 14GHz、输出= 7GHz。  

    如果可以锁定以获得7GHz、VCO 会锁定到14GHz。

    要获得14GHz 输出、只需将 Output MUX 更改为 VCO。