This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:OSCin 频率限制

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1519857/lmx2594-oscin-frequency-limit

部件号:LMX2594

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

在 我的设计中、我有一个单端500MHz 正弦波馈送到 LMX2540 OSCin 中、设置 R 预分频器= 2、PFD = 250MHz。 PLL 似乎只能在 VCO = 15GHz 时锁定。  

我尝试使用 Agilent N5181替换板载500m 信号作为基准、将 OSCin 频率降低到400m、R 预分频器仍设置为2、PFD = 200M、PLL 锁定正常。 然后我尝试稍微增加 OSCin 频率、似乎最大可接受频率大约在450MHz 附近、超过这个频率 PLL 可能无法锁定。  

 我电路板上的 OSCin 路径连接到一个分流器50R 电阻器和一个串联电容器、 然后是 OSCin 引脚。 我也尝试增加 N5181输出功率,但这没有帮助。  

由于数据表显示 OSCin 高达1400M、我想知道是否有任何措施可以使其在500MHz OSCin 上正常运行?

谢谢、

T.L.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    确保您的配置与下面的类似、尤其是 VCO 校准和 VCO 辅助部分中的设置。 此外、确保 FCAL_EN = 1、并在更改 VCO 频率后对 R0进行编程。