This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 锯齿输出中的类似杂散偏移(时间与频率间的关系)

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1519543/spur-like-aberrations-in-sawtooth-output-time-vs-freq

部件号:LMX2594

工具/软件:

您好:

我的团队和我将使用 LMX2594为 FMCW 测距雷达生成锯齿波输出。 输出响应以10.95GHz (向上转换为35.95GHz)为中心、具有250 MHz 带宽和2ms 周期。 但是、我们注意到调制图上出现了杂散/类似零的突降的周期性模式[x:时间、y:Freq]:


我们认为、这些异常会降低雷达收发器的拍频输出信号的质量、我们想知道哪些设置可能导致这些干扰。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的巴黎:

    这些尖峰是 VCO 校准造成的。  

    由于斜坡范围为250MHz、因此在斜坡期间需要多次 VCO 校准、以确保 VCO 频率能够支持所需的频率。  

    该器件可支持针对大约100MHz VCO 频率变化的无校准斜坡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您回复我。 我认为该图是在启用校准的情况下绘制的、特别是 RAMP_TRIG_CAL = 1 + FCAL_EN = 1。 是否需要进行任何其他设置? 我也可以发送我的配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的巴黎:

    无论我们如何配置寄存器、我们都需要至少两次250MHz 斜坡范围校准。  

    例如、对于以下配置、当累积的斜坡频率达到90MHz 时、芯片将自动进行校准。 为了进行 VCO 校准、芯片将停止斜升以进行10µs。 250MHz 斜坡范围将进行两次校准。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我想我现在已经理解了:这些突降是校准过程不可或缺的一部分。 因此、减少校准量的唯一方法是减少在斜坡中发生的 VCO 校准量。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我想我现在已经理解了:这些突降是校准过程不可或缺的一部分。 因此、减少校准量的唯一方法是减少在斜坡中发生的 VCO 校准量。

    谢谢!