This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMKDB1102:单端时钟输入

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMKDB1102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1517375/lmkdb1102-single-end-clock-input

器件型号:LMKDB1102

工具/软件:

您好团队:

我的客户想将交流耦合单端时钟输入到 LMKDB1102。

问题1.

是否可以将交流耦合单端时钟输入到此器件?

如果是、输入接口配置是什么?
客户希望看到如下所示的图表。

问题2.

交流耦合单端时钟输入的最大峰峰值幅度是多少?

此致、
Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:  
    LMKDB1102输入级不适用于单端输入。  
    它需要差分 HCSL、LP-HCSL 或 LVDS 信号。  

    无法进行 SE 输入。  


    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vicente-San、

    感谢您的检查。

    但是、我可以在单端输入的数据表上看到一些注释、如下所示。 (数据表第22页)

    理论上、输入级是否可以是单端的? (客户可能会遇到抖动性能下降的情况)

    我认为单端输入配置是这样的。 (这可能会起作用?)

    此致、
    Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:  
    很遗憾、不会  
    该输入的设计考虑到它只会接收差分输入。 我也确认了设计。

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente-San:

    明白了、感谢您进行检查。

    此致、
    Kee Kuhara.