This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61E2:该器件是否可以生成491.52MHz 参考时钟?

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK61E2, AFE7953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1519683/lmk61e2-can-this-part-generate-491-52mhz-reference-clock

器件型号:LMK61E2
主题: AFE7953中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

LMK61E2是否可以 使用 AFE7953为雷达系统生成491.52MHz 参考时钟?

此致、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、  
    是、可以生成491.52MHz。  
    该器件还具有非易失性存储器(EEPROM)、可在 POR 时保存您的配置、从而无需重新编程。  
    此致、  

    Vicente