This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6100XEVM:CDCM6100XEVM

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM6100XEVM, LMK5B12212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1518221/cdcm6100xevm-cdcm6100xevm

部件号:CDCM6100XEVM
主题中讨论的其他器件: LMK5B12212

工具/软件:

您好、

是否可以使用 CDCM6100XEVM 在每个输出端生成不同的频率、例如283MHZ、100MHz、400MHz。

我想同步多个仪器(约4至5个)的时钟输入、例如 AWG、示波器和信号发生器等

您是否为此推荐任何评估板。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sm、

    否、所有输出都来自单个输出分频器、因此您无法在每个输出端生成不同的频率。

    您是否有适合您的应用的时钟树? 您需要多少个输出、什么频率和输出类型? 然后、我可以更好地推荐符合需求的器件、

    此致、

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我正在寻找具有多个输出分频器的可编程合成器。 独立可编程的输出频率组最好是 o/p 频率范围从70Hz 到600MHz、最少4个输出 LVPECL、阻抗为50 Ω、VIN 为3.3V

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sm、

    我相信我们的时钟发生器产品系列中没有适用于这种情况的单芯片解决方案。 我将在该主题中添加 DPLL 专家。

    Jennifer、LMK5B 在这里是否合适?

    此致、

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  

    我找到了这个 SY89537L 但他们不卖评估板. 你有什么类似的事情吗? 我们这里没有 PCB 设计/制造设施。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 S M:

    LMK5B12212可用于生成输出。 该器件包含三个 APLL 至 最多支持三个频域

    用于100 MHz 输出的 BAW APLL。

    用于330 MHz 和330Hz 输出的 APLL2。

    用于283 MHz 输出的 APLL1。

    您可以使用交流耦合 HSDS 信号来生成 LVPECL 输出。

    此致、

    Jennifer