This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TICSPRO-SW:与 HPA665-001的连接显示需要固件更新、但无法正常工作

Guru**** 2969260 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1519023/ticspro-sw-connection-to-hpa665-001-says-firmware-update-required-but-doesn-t-work

部件号:TICSPRO-SW
主题中讨论的其他器件:LMX2592EVM、 USB2ANY

工具/软件:

你(们)好

我尝试通过 USB2ANY 将 LMX2592EVM 与 TICS Pro 配合使用。 问题描述如下:

1)当我将 USB2ANY 连接到 PC 时、它会显示为未知器件、无法被 TICS Pro 识别。

2)如果我启动 TICS Pro、然后插入 USB2ANY、会显示一条消息、指出固件需要升级到2.9.1.2 (请参阅随附的屏幕截图)、但不需要连接互联网!

3)当我点击确定,窗口更改为固件加载器,但信息不完整。 但是、此时 PC 已将其检测为基于 MSP-430的 HID 器件

4)我尝试使用一个剪辑来重置 BSL 按钮,并在连接它的同时按住它,但似乎什么都不起作用.

提前感谢您的帮助。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guru:

    您可以使用另一台 PC 重试吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Noel。

    感谢您的建议。 这似乎是与 Win 11相关的问题、因为另一台 Win 11机器执行了相同的操作、但固件加载器窗口在 Win 10 PC 上显示了正确的文本并成功更新了固件。