This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:斜坡生成

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2594EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1519457/lmx2594evm-ramp-generation

器件型号:LMX2594EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2594

工具/软件:

您好论坛!

我们将 LMX2594EVM 与 LMX61PD0A2电路板配合使用、并按照电路板手册中规定进行连接。 我们使用 LVDS CLK 并将其作为 LMX2594 OSCinP 的输入。

我们希望按如下方式生成 RAMP:
1) 655微秒内从10GHz 下降至9GHz。
2)在655微秒内从9 GHz 上升到10 GHz。

这应该处于重复周期中。


当 RFOUT_AP 通过 RFOUT_AM 端接连接到频谱分析仪时、我们未观察到任何输出。
请告知我们需要在 TICS Pro 软件的 PLL 和 RAMP 选项卡中更新/更改哪些内容。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amrita、

    您能否提供 TICS Pro 配置文件(.tcs)?