This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1D1204:时钟输出问题

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1D1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1519514/lmk1d1204-clock-output-issue

器件型号:LMK1D1204

工具/软件:

您好、

我在设计中使用了 LMK1D1204 IC、如下所示

测量 SG3225的输出时钟、似乎可以。

但是、LMK 缓冲器的输出时钟似乎 是非单调的、在使用差分探头时看起来也比较棘手。

使用"P"上的单端探头和连接到电路板接地的接地夹进行测量

使用"P"和"N"之间的差分探头进行测量

您能告诉我如何进行调整吗?

LMK 缓冲器的时钟输出进入 Virtex UltraScale+ FPGA、在那里我们使用 DIFF_SSTL12标准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nandini、  
    输出侧是否靠近 Rx 的100 Ω 差分终端?  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincente:

    我们在 RX (FPGA)端有板载100 Ω 电阻器

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nandini、  
    这更有意义。
    但偏置网络的用途是什么?  
    如果我理解正确、这是将每个引脚的偏置设置为0.6V?  

    通常、我们在交流耦合电容器之前也有差分终端。  

    您是否使用 IBIS 模型完成了任何 SI 仿真?  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincente:

    是、偏置网络在每个引脚上设置0.6V。 由于 FPGA 组电压由1.2V 供电、因此不提供 LVDS 等 IOSTD。  

    您是否说 LMK 缓冲器中也有内部 DIFF 项?

    我们进行了 SI 仿真、结果如下所示。 我们使用相同的 SSTL12设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nandini,  
    您在电路板上的何处进行探测?  
    这是在接收器端吗?  
    GND 基准是否接近?  

    LMK1D 没有内部差分端接。  
    我要说的是、差分端接在对信号进行交流耦合之前。


    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincente:

    我分享了两张图片。 对于单端探头、接地端靠近。 对于共享的差分探头图像、其中一个探头尖端保留在 P 处、另一端保留在同一对的 N 处。 我担心的是这个差分对波形

    此外、我使用 DIFF 探头在电容器的输出引脚处进行探测。

    此致、  

    Nandini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我懂了。  
    您可以在接收器的引脚处探查吗?  

    交流耦合电容器沿传输线路驻留多远?  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincente:

    在电阻器(在 FPGA 附近)处进行探测有所帮助。 波形看起来更好。

    上面是使用 DIFF 探头捕获的波形。 由于 Vpk-pk 为665mV、我们是否可以说差分电压(Vdiff)为665/2 = 332.5mV?

    此外、根据之前分享的单端探头测量值、如果我们将 Vmax 视为750mV、我们可以说共模电压= VMAX-(Vdiff/2)= 750 -(332.5/2)= 583.75mV 吗?  

    如果没有、请分享如何根据这些波形查找共模电压。

    谢谢你

    Nandini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nandini、  
    是的、我们总是想在 Rx 附近进行探测、而不是在 T 线的中间、否则您最终会像以前一样看到奇怪的反射。  
    如果此测量是在交流耦合电容器后完成的、则无法计算此信号的 Vcm。  
    交流耦合电容器阻止了直流失调电压。  
    您需要在耦合电容器之前进行探测、以查看 VCM/VCM VOL 的位置、从此处查看 VOH VOH + VOL)/2  

    此致、  

    Vicente