工具/软件:
您好、
我正在使用 TPL5111、需要澄清数据表中未明确说明的两点:
- 振荡器类型:
内部振荡器是基于 MEMS 还是石英? 我在数据表中找不到此信息。 - TADC 公式解释:
版本 B 的数据表(SNAS659B)中的数据表 向我们提供了
INT[]信息、但我无法准确了解功能是什么。 它是整数截断、向上舍入还是向下舍入? 论坛主题 表明这意味着要舍入(ceil)、但如果是这种情况、为什么数据表示例显示非整数结果(例如 TADC_MIN = 586.85s 且 TADC_MAX = 611.3s)?
在实践中、我使用了不同的电阻值观察到以下时序结果:
- 5245Ω→1s
- 5400Ω→1.10s
- 5722Ω→1.24s
- 5980Ω→1.41s
- 6110Ω→1.49s
- 6460Ω→1.81s
- 6700Ω→2s
这表明非整数步长是有效的、因为我没有一个以1s 为中心的周期和一个以2s 为中心的周期、而是介于两者之间的倍数。
不过、这意味着误差计算公式在小周期内始终会产生巨大误差、因为所需周期(TDESIRED)与 ADC 之一(TADC)之间的差异可以接近1。 例如、由于输出周期 TADC 将为0或1秒、因此使用截断 INT 函数、1%容差电阻可以获得100%误差。
协调数据表示例值的唯一方法是将公式更改为:
我是误解了什么、还是给定公式中存在问题?
提前感谢、
Elouan