This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE906:为 CDCE906创建配置文件

Guru**** 2571615 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE906

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1521292/cdce906-creating-config-file-for-cdce906

器件型号:CDCE906

工具/软件:

大家好、我尝试使用 TI 专业时钟编程助手为 CDCE906芯片创建一个配置文件。 我需要为分频器和乘法器设置特定的值、但它只允许我设置输入和输出频率。 我的输入是一个范围为20Hz 至40kHz 的可变差分输入、我需要具有用于倍频器和分频器的特定值、以便在末端相对于可变输入的可变输出。 我想知道您是否知道如何解决问题。  我 可以正常工作 CDCEx06编程 EVM、只需创建一个配置文件来对芯片进行编程。  

我还想确认是否正确放置了 CDCE906芯片、因为手册中的原理图与板载芯片略有不同。

谢谢您、  

此致、  

迪沙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Disha,

    我会注意到、对于低于1 MHz 的输入频率、我们不能保证器件将在 PLL 模式下正常运行。

    要构建配置、请退出"Programming Assistant"并改用"SMBus Interface"窗口:

    您可以在这里修改所有器件设置、然后使用所需的设置写入 EEPROM。

    对于编程板、请确保遵循此处的说明:

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,非常感谢您的及时回复。 我想知道是否有任何其他专为较低频率设计的 PLL 芯片?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankit、

    您需要的输出频率范围是多少? 真正的 PLL 器件解决方案可能优于其中一个时钟发生器器件。

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    介于10-100kHz 之间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、

    我们的团队没有专门用于 kHz 范围的产品设计。  

    TI 确实有一些传统产品支持该频率范围。 例如、CD4046 (https://www.ti.com/product/CD4046B)。 这是一款非常旧的设备、我们团队中没有人在这方面有经验、基本上我们无法为此设备提供非常具体的应用程序支持。  您可以在 TI.com 上找到此器件的所有信息、这也是我们针对此器件提供的全部信息。