This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCVF2310-CDCVF2310-CDF EP:特征尺寸/工艺节点/技术

Guru**** 2964200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1522266/cdcvf2310-ep-feature-size-process-node-technology

器件型号:CDCVF2310-CDF EP

工具/软件:

您好:

需要我了解此零件的特征大小。 您能否提供/确认这些信息、因为我们是长期客户、如果我们无法获取这些数据、可能无法使用这些信息。

谢谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:  

    此信息受保密协议限制、因此我无法在公共论坛上提供、但我可以通过您的 myTI 账户个人资料中列出的电子邮件与您联系。  

    此致、  

    Connor