This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:与 TI 营销部门的比较表

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK5C33414A, LMK05318B, LMK5C23208A, LMK05028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1519847/lmk05028-comparison-table-with-ti-soultion

器件型号:LMK05028
Thread 中讨论的其他器件:LMK5C33414A、 LMK05318B、 LMK5C23208A、

工具/软件:

尊敬的团队:

您能否建议使用 TI 解决方案来替换 Skyworks Si5381A-E13960-GM?

如果您能提供 TI 建议与 Si5381A 之间的比较表、包括以下关键参数、将会很有帮助:

 

输出数量

频率范围

抖动性能

输入/输出格式支持

更低的功耗

配置灵活性

 

非常感谢您的支持!

此致、

梁仔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liang:

    让我在下周初查看比较表。

    谢谢您、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jennifer:  

    感谢您的帮助! 我会向你的回应发誓。  

    此外、我们还推荐了 LMK5C33414A、但客户表示该解决方案可能有点太"高端"、我想知道我们是否推荐更简单的解决方案。 Thansk!

    此致、

    梁仔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liang:

    我明天会就建议的部分作出答复。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jennifer:

    感谢您的帮助! 我们可以使用前面所列规格的比较表说服客户改用我们的器件。

    此致、

    梁仔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liang:

    这是我们所有 DPLL 器件的比较表。

    e2e.ti.com/.../DPLL-vs-Si5381A_2D00_E13960_2D00_GM.pptx

    根据输入和输出频率计划、可以建议使用 LMK5C23208A 或 LMK05318B、以便获得比 LMK05028更好的功能和抖动性能。 LMK5C23208A 是 LMK5C33414A 的低成本版本、但请记住、LMK5C23208A 上只有2个输入可用。

    此致、

    Jennifer