This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832-SP:SEB/SEGR/SEDR 信息

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1521398/lmk04832-sp-seb-segr-sedr-information

器件型号:LMK04832-SP

工具/软件:

SEE 报告和数据表显示了 SEL 和 SEU 的数据、但未显示 SEB/SEGR/SEDR。 是否有与此 SEB/SEGR/SEDR 结果相关的附加测试报告?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kristin、  
    我们并未真正重点介绍 SEB/SEGR、因为对于我们的时钟产品来说、这确实出乎意料。  
    这些类型的事件仅在高压电源产品中得到突出显示并且更常见。  

    当我们测试 SEL、SEU 时、我们会对此进行测试、但我们从不会有事件(按预期)开始、因此测试报告中缺少该事件的原因。  

    因此、总而言之、我们没有发生 SEB/SEGR/SEDR 事件、因此测试电位中缺失该事件的原因、这对于电源产品至关重要。  

    此致、  

    Vicente