This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDC6C:用于 AM6442的 BAW 振荡器

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6442, CDC6C, LMK6C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1512154/cdc6c-baw-oscillator-use-for-am6442

部件号:CDC6C
主题中讨论的其他器件:AM6442、 LMK6C

工具/软件:

大家好!

我想使用 BAW 振荡器作为 AM6442的振荡源。
CDC6CE025000ADLER 是否适用?

此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:  

    该主题已分配到时钟和时序组、我会将其重定向到 Sitara 产品线、以回答您有关使用 CDC6C 作为 AM6442的时钟源的问题。  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否计划使用 AM64x 器件内部的串行器/解串器来实现 USB SuperSpeed 或 PCIe?

    此致、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    感谢您的答复。
    我尚未确认使用 AM64x 的规范。
    客户正在考虑 SiTime 的 SiT8008B。 我想推荐一款 TI 产品。
    我询问是否可以使用 BAW 产品来实现该目的。

    我认为在提出 BAW 产品时有必要这样做、您能给我们提供一些实现 USB SuperSpeed​​或 PCIe 的背景知识吗?

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 时钟/振荡器团队希望确保其 BAW 振荡器能够与 TI Sitara 处理器配合使用。 他们选择了我们的一个 AM64x EVM、该 EVM 以前使用其原始参考时钟源通过了所有 USB SuperSpeed 和 PCIe 合规性测试、并在用 TI LMK6C 器件替换其原始时钟源之前测量了 PLL 抖动性能。 他们发现 与 TI LMK6C 源相比、PLL 抖动性能有所提高。  这表明 TI BAW 振荡器 为 AM64x 提供了超出可接受的参考时钟。

    我不熟悉您提到的器件、因此客户需要确认 他们选择的 TI 时钟源是否满足我们计划在 AM64x 数据表的下一个版本中发布的要求。  几款较 新器件的数据表中已经添加了非串行器/解串器用例要求。 您可以参考 AM62Ax、AM62Dx 或 AM62Px 数据表来了解这些要求、这些要求与 AM64x 非串行器/解串器用例要求相同。

    AM64x 数据表将包含一个附加相位噪声参数、如果 计划使用 AM64x 串行器/解串器在没有 通用外部时钟源的情况下实现 USB SuperSpeed 或 PCIe 运行、则必须应用该参数。

    最大相位噪声曲线应小于:
    100Hz 时为-92.3 dBc/Hz
    -122.3 dBc/Hz (1kHz 时)
    -132.3 dBc/Hz (10kHz 时)
    -142.3 dBc/Hz (100kHz 时)
    1MHz 时为-152.3 dBc/Hz

    仅当串行器/解串器 PHY 用于 USB SuperSpeed 或在没有通用外部时钟源的情况下运行 PCIe 时、"相位噪声"参数才适用。

    此致、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:


    很抱歉晚才回复。

    感谢您的答复。

    我将与客户确认他们计划实施 USB SuperSpeed​​还是 PCIe。


    约束您
    "他们选择了我们的一款 AM64x EVM、该 EVM 以前使用其原始版本通过了所有 USB SuperSpeed 和 PCIe 合规性测试
     参考时钟源并在用 TI LMK6C 器件替换其原始时钟源之前测量了 PLL 抖动性能。
     他们发现与 TI LMK6C 源相比、PLL 抖动性能有所提高。 这表明 TI BAW 振荡器提供了不止一个
     可接受的参考时钟。
    "
    您对此是否有任何评估结果?

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有计划与客户分享的任何官方报告。 我们 只想说、我们的 EVM 能够使用原始 EVM 时钟源以及  TI LMK6C 时钟源通过 USB 超高速和 PCIe 合规性测试。