This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE813-Q1:有关审核和评估的部分

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1520420/cdce813-q1-regarding-review-and-evaluation

器件型号:CDCE813-Q1
Thread 中讨论的其他器件:CDCE913

工具/软件:

大家好!


我们有一位客户正在考虑 CDCE813。

(1) CDCE813没有 EVM。
我们正在考虑使用 CDCE913 EVM 进行评估。
是否可以使用 CDCE913 EVM 而非 CDCE813进行评估?

(2)关于以下控制端子的内容、

我能否理解它们与此处所述内容相同?

(3)我对7.3.2默认器件配置有疑问。
据我所知、将 EEPROM 的内容从出厂默认状态重写为所需状态、无需每次都启动 I2C、这样就会使用用户设置运行。 这种理解是否正确?

(4)我对8.2.2.2 PLL 频率规划有疑问。
它表示各种参数可以使用"TI Pro-ClockTm 软件"自动计算。
我安装了 TI Pro-Clock、但找不到 CDCE813器件信息。
您能告诉我如何设置吗?
也可以改用 CDCER913吗?


此致、
Ishiwata