This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B12204:TICSPro 在设置为 LMK5B12204时会生成错误的寄存器、但在设置为 LMK05318B 时会生成正常的寄存器

Guru**** 2846730 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK5B12204, LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1519017/lmk5b12204-ticspro-generates-bad-registers-when-set-to-lmk5b12204-but-good-registers-when-set-to-lmk05318b

器件型号:LMK5B12204
Thread 中讨论的其他器件: LMK05318B

工具/软件:

我的要求足够简单...

我有一个 LMK5B12204、我想能够将1PPS 或10MHz 信号馈送到(但不同时)、并获得稳定的10MHz 输出。  我从10MHz 输入开始。

PRIREF =通过分压器来自 u-blox Zed-F9T 的10MHz、使其达到 LVCMOS 电平。  信号同步到 GPS、但有点太抖动。

XO = TXCO 12.8 MHz、通过分压器使其达到 LVCMOS 电平。

我一直使用 TICSPro v1.7.8.0。

问题是、当我生成寄存器值并将其加载到器件时、电流消耗会跳至超过600mA、PLL 永远不会锁定、封装温度会跳至超过115°C。  显然不好。   在一个星期的撞击墙后,我在这些论坛上看到一篇文章,说 LMK05318B 是同一个芯片,具有相同的寄存器映射。  因此、我一心一意决定尝试在选择 LMK05318B 器件的情况下生成寄存器值并加载这些值。  猜猜怎么样? 电流消耗仅约250mA、PLL 几乎立即锁定。

我同时附加了 TCS 文件和两个寄存器导出、希望有人可以评估我的行为是否出错或 TICSPro。  很明显、文件有点不同、因为芯片的功能略有不同、但我在 TICSPro 向导中为这两种器件选择了完全相同的选项。  LMK05318B 的一个是在"向后兼容"模式下生成的、但我也尝试了"不向后兼容"作为测试、但两者都可以正常工作。

另一个问题...  寄存器引用是否有机器可读版本?  电子表格、XML、csv、任何内容?  我设法创建一个转换 SNAU254A.pdf 到 html ,并使用一些花哨的 sed 脚本将其转换为 xml ,但这是一个痛苦.  使用从 TICSPro 导出中创建标注的寄存器映射。  试图在参考手册中查找值使我的眼睛出血。 Slight smile改进 TICSPro 以在出口方面创造更多细节将是不错的。

谢谢!

e2e.ti.com/.../lmk05_2D00_10mhz_2D00_regs.txte2e.ti.com/.../lmk5b_2D00_10mhz_2D00_regs.txt

e2e.ti.com/.../lmk05_2D00_10mhz.tcse2e.ti.com/.../lmk5b_2D00_10mhz.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    #1

     在最近的版本中、LMK05318B 配置文件中的1PPS 配置添加了寄存器优化。 不过、这些更改未应用于 LMK5B12204。 我对这给你带来的悲痛表示歉意。 我最近使用 LMK05318B 来更新 LMK5B12204配置文件(因此两个 GUI 非常匹配)。 该即将发布的版本将在 LMK5B12204配置文件中提供更新。 我预计这周的发布会持续下去。 TICS Pro 软件团队目前正在经历将其放在 TI.com 上的流程。

    请同时使用 LMK05318B 配置文件。

    #2.

    这是一个公平的提问、也是我们添加到待办事项列表中的内容。 目标是最终添加一个寄存器文件导出器、其中显示每个寄存器的寄存器字段名称和值、以便更易于读取、理解和比较寄存器转储。 目前、LMK05318B 没有这样的功能。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jennifer:

    感谢您的快速响应!  我将密切关注下一个 TICSPro 版本。

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    很乐意提供帮助! 我现在将关闭此主题。 请创建一个新帖子、供将来查询使用。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    快速更新:在 TI.com 上上线了该版本! 有关更改的更多详细信息、请查看发行说明 PDF。

    您还可以设置"通知"、以便在上传新版本时收到电子邮件提醒。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jennifer!  新版本解决了我的问题、因此我可以使用 LMK5B12204配置文件、而不会使器件变得疯狂。 Slight smileμ s