This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2487E:如果 PLL 处于分数模式?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2487E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1521667/lmx2487e-if-pll-in-fractional-mode

器件型号:LMX2487E

工具/软件:

您好团队:

 带小数模式的 PLL 是否可以使用?

此致、
Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的科威特圣:

    否、如果 PLL 是整数 PLL。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel-san:

    感谢您的快速回答!

    我们是否有任何与 LMX2487E 和分数 PLL 引脚兼容的 PLL?

    此致、
    Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的科威特圣:

    不、我们没有双分数 PLL 器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel-san:

    感谢您的检查。 我懂了。

    客户希望改善此 PLL 的相位噪声。

    客户正在使用的 PFD 频率为36kHz。 因为它们需要以36kHz 的步长来改变频率。
    但是、这会导致 N 分频器的值很大、并导致不良的相位噪声。
    因此、客户认为、如果他们使用小数 PLL、他们可以减小 N 分频器值。

    是否可以通过寄存器设置和更改环路滤波器值来改善 LMX2487E 的相位噪声?

    客户不希望更改 PCB 布局。

    此致、
    Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的科威特圣:

    如果环路滤波器带宽较宽、N 分频器越大、带内噪声越高。

    如果环路带宽很小(例如几 kHz)、那么大的 N 分频器就不会真正受到影响。

     在 PLL 配置中、我们无法做很多工作来显著改善相位噪声、我们可以先进行一些仿真来估算可以提高的性能。

    什么是 VCO 相位噪声和 Kvco? 什么是目标输出相位噪声?