This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:连接到 SDCLKout/DCLKout/NC 引脚

Guru**** 2961530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1523447/lmk04828-connection-to-the-sdclkout-dclkout-nc-pins

器件型号:LMK04828

工具/软件:

TI 团队大家好、

我们将查找 LMK04828B IC 的 SDCLKout/DCLKout/NC 引脚未使用引脚的连接规格。 我们存在不在 PCB 上使用过孔 IN 焊盘的限制、我们需要知道是否可以将任何未使用的引脚接地以将其连接到 IC 的 GND 焊盘。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    Gaurau、  
    任何未使用的输出都应通过软件将引脚保持悬空状态进行断电。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vicente、

    我提出上述问题的唯一目的是、将紧急接地端连接到软件禁用引脚是否会影响 IC 的功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gaurav:  
    请将未使用的输出悬空并断电。  
    请勿接地。  

    此致、  

    Vicente