This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832-SP:reg:SYSREF 请求输入和 SYSREF 时钟输出之间的延迟

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1523156/lmk04832-sp-reg-delay-between-sysref-request-input-and-sysref-clock-output

器件型号:LMK04832-SP

工具/软件:

尊敬的团队:

我在模块中使用 LMK04832-SP 工程级器件和 LMX2615工程级器件。

  1. 对于 LMK04832W/EM、SYSREF-REQ 输入与 SYSREF-CLK-OUT 输出之间的延迟是多少?

  2. 对于 LMX2615W/MPR、SYSREFREQ 输入和 SYSREF-CLK-OUT 输出之间的延迟是多少?

此致、

Venkatraj。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Venkat、  
    传播延迟各不相同  
    有两个很多参数会影响这一点、例如使用模式、PVT、频率、CONFIG 等  

    此致、  

    Vicente