This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:为两个 LMX2572 PLL 正确连接 SYNC 引脚

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1523215/lmx2572-the-correct-connection-of-sync-pin-for-two-lmx2572-pll

器件型号:LMX2572

工具/软件:

您好、

我们希望同步两个 LMX2572。 但是、我们无法确定如何连接两个 LMX2572的 SYNC 引脚。 是否有准则可以这样做?

Kenny Tan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenny:

    您可以参考下面的 EVM 原理图。  

    https://www.ti.com/lit/pdf/snau278

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。 遗憾的是、EVM 原理图只将 SYNC 拉至连接器、而不连接其他信号。 这就是为什么它是混乱的。  

    关于如何将 SYNC 引脚用于2 x LMX2572、是否有任何指导原则?

    Kenny Tan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenny:

    SYNC 是 CMOS 信号、最小值 VIH 要求为1.4V。